Reply
Highlighted
New member

Re: Motor c7

You have discussed the C7 or 3126 fuel controller at the back of the head. Data says it has an opening that controls fuel weight in view of a specific measure of the stream and that it has a 5 psi back weight check valve. Coursework writing service london 

Contributor

Motor c7

Hola necesito de su ayuda tengo un problema con un motor c7 la falla es la siguiente el motor cuando está resiente encendido no Faya pero cuando calienta pierde potencia lla no aselera y echa bastante humo ya le cambiamos la bomba de alta presión y la falla persiste porfavor necesito de su ayuda